结果:找到"二极管 设计 线路",相关内容1000条
- 肖特基二极管能替换稳压二极管吗
- 肖特基二极管和稳压二极管是两种常用的半导体元件,虽然它们在某些特性上有所相似,但它们的基本功能和用途存在明显差异。肖特基二极管简介肖特基二极管是一种以其低正向电压降和快速切换速度而著称的二极管。这种二极管通常用于电源应用中,如整流器和开关电源,其主要优势是提高整体效率和减少功耗。肖特基二极管的特点是它们的结构允许电子在金属和半导体之间直接穿越,这种“金属-半导体”接触减少了正向电压降并提升了开关速度。稳压二极管简介稳压二极管主要用于电路中的电压调节和过电压保护。它通过在预设电压(即反向击穿电压)达到后稳定电压输出来工作。在超过其击穿电压后,稳压二极管可以稳定地工作在一个较高的电流水平,而不会...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 肖特基二极管,二极管,稳压二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-25 09:49:00
- TVS二极管如何识别判断?
- TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
- TVS二极管的优点有哪些?
- TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
- TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
- TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,静电二极管,二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
- MDD二极管简易直流稳压电路及故障处理
- 二极管稳压电路在工作时,突然出现故障,如果出现故障时,应该如何处理呢?MDD二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。如图所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压电路。电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。二极管规格书下载:ESD3Z3.3LSOD-323210824_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,电路,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-28 09:39:00
- 整流二极管可以并联使用吗?
- 整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下二极管都有个瞬间最大电流,查一下参数你会发现二极管瞬间电流非常大。整流二极管在电路中的使用要慎重,二极管的参数要严格按照型号规格书内的,应用时最好咨询相关的专业工程师。整流二极管规格书下载:GS2ATHRUGS2MSMB200518.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-21 17:22:00
- 快恢复二极管的正负极
- 电子元件都是有正负极的,那么MDD快恢复二极管的正负极是怎样的呢?我们在安装快恢复二极管的时候不免都有这种疑问,要正确了解到MDD快恢复二极管的特征才能正确快速的安。一般情况下,我们都是使用万能表测量电,在使用万用表的欧姆档(测电阻)去测MDD快恢复二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔流出,而从黑表笔流回。另外应选用Rx1000的欧姆档来测量,因为Rx1档电流太大,Rx10K档电压太高,都容易损坏MDD快恢复二极管,所以不宜选用。快恢复二极管规格书下载:RS201THRURS207K...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-18 17:03:00
- 开关二极管能用肖特基二极管替换吗?
- 答:不可以,下面是开关二极管和肖特基二极管的区别。肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年代以来,出现了用砷化镓(GaAs)制作SBD。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD,其正向电阻将增大许多)。肖特基二极管属于大电流、低功耗、超高速半导体整流...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 开关二极管 肖特基二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-07-13 14:12:00
- 【上下两册】晶体管电路设计
- 晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作,共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作,共射—共基电路的设计,负反馈放大电路的设计,直流稳定电源的设计与制作,差动放大电路的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《晶体管电路设计(上)》.pdf《晶体管电路设计(下)》.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 晶体管电路设计 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-26 15:55:00
- 【资料下载】光电二极管前置放大器组件设计及典型实用线路
- 经过有关光电探测器资料分析指出,研制各种光电探测器一前置放大器组件是当前主要发展方向之一。文章在介绍各种组件型号、性能之后,重点阐述了光电二极管一前置放大器组件的设计及典型实用线路。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。光电二极管前置放大器组件.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 二极管 设计 线路 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-28 12:06:00
返回